This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3221E:当需要最小 VCC (4.9V - 0.6V)时、ROUT 电压为3.6V

Guru**** 2666105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1259537/trs3221e-rout-voltage-is-3-6v-when-expecting-vcc-4-9v---0-6v-minimum

器件型号:TRS3221E

大家好、我目前使用的是带自动关断功能的 TRS3221EIPWR、以及连接至 VCC 的4.9V 电源轨。   电路按预期运行并通过 uController 满足所有电压阈值。   我很好奇、为什么在示波器中测量的 ROUT VOH 为3.6至3.8V、而不是数据表中所述的 4.8V 或4.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    您是如何加载 ROUT 引脚的? 如果电流足够高、ROUT 的电压可以下降相当大的值。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它通常连接到 LPC1769上的 UART 端口、但即使在我断开并将线路悬空后也呈现相同的电压。   但是、您的响应确认电压应如数据表中所示。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    好吧-这听起来不太好、因为它的输出电压在浮动时应该非常接近 VCC。 我假设、由于它的 UART、您的 R 引脚上有一个上拉至 VCC 的上拉电阻器-正确吗?如果是、您的电阻器是多少?  

    您能否向我发送器件顶部的图片、以便我可以看到器件标识-我想检查器件是否有效(可能存在假冒器件)  

    此外、为了确认 R 引脚从未处于正确的输出电压-它的读数始终低于预期的正确值?  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣的评论、我没有对 ROUT 的上拉。   如前所述、尽管 LPC1769可以承受5V 电压、但电路在其可提供的驱动电流范围内运行良好、能够获得3.6-3.8V 的 VOH。   在此配置中、器件是否会损坏?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    因此、此器件标识与此器件无关-因此我确实怀疑它是假冒产品-后续步骤可在此处找到: https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/anti-counterfeit.html

    回答您的直接问题-否此设置不应损坏器件(这是我怀疑是伪造的一个重要原因-直接连接到高阻抗输入的风险极低)  -如果你有一个非常强的上拉,你可能会导致一个大电流在逻辑低电平期间被灌入-这可能会损坏输出-然而,我在实际实践中没有看到-更多只是一个理论问题。 通常、我们看到 UART 应用在 ROUT 引脚上带有上拉电阻器、但这与控制器及其空闲状态有关、而不是推挽式的 ROUT 引脚。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将访问您提供的链接。