This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:IBIS

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1255550/tca9509-ibis

器件型号:TCA9509

大家好、

根据用户反馈、在 TCA9509的仿真模型中、引脚7只能配置为"输入"、因此仿真期间没有输出信号。 是否有升级后的 IBIS 模型? 谢谢!

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海兰

    我正在使用 ADS Keysight 软件、当我查看该模型时(下图)、它会显示引脚7作为输出。  

    SDAB 和 SCLB 通道在技术上是相同的设计、因此如果客户只能将 SCLB 用作输出、他们只能使用其中的两个通道、并将引脚重新定义为 SDAB。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bobby,ć

    我正在使用 ADS keysight 软件,当我查看模型时(下图),它显示引脚7作为输出。  [/报价]

    您可以分享您拥有的 IBIS 模块吗? 谢谢!

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hailiang、

    它是来自以下产品文件夹的同一个: https://www.ti.com/product/TCA9509

    部分提供了该链接的设计和开发部分。

    -鲍比