This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD048:R 引脚上的最大输出电流

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1259918/sn65mlvd048-max-output-current-on-r-pins

器件型号:SN65MLVD048

您能否告诉我接收器单端输出(R)引脚上的最大输出电流是多少?  此外、这些引脚的输出阻抗是多少?  我希望匹配输出网络的阻抗、以最大限度地提高信号完整性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KB 用户:

    输出阻抗将取决于器件的 VOH 或 VOL。  可以使用以下公式来确定 ROUT:

    对于 VOH、ROUT =(VCC - VOH)/ IOH =(3.0V - 2.4V)/ 8 mA = 75 Ω

    对于 VOL、ROUT = VOL / IOL = 0.4V / 8 mA = 50 Ω

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设这意味着最大输出电流为8mA?  我是漏掉了数据表上的这些信息还是没有这么说?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KB 用户:

    数据表中未指定最大输出电流。 8 mA 电流来自 VOL 和 VOH 的测试条件

    不过、我们能够使用上面的公式找到器件的输出阻抗。

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的--最大输出电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KB 用户:

    正如我在前面所说的、我们不指定此器件的最大输出电流。 最大输出阻抗的合理估算值是75 Ω 。

    此致、

    约什