This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:USB 集线器未检测到下行端口

Guru**** 2929270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1259849/tusb8041-usb-hub-not-detecting-downstream-ports

器件型号:TUSB8041

您好!

我们 在新的设计中使用 TUSB8041。在4个下行端口中、我们使用第一个3个端口。所有电压轨(3、3v 和1.1 v)都是稳定的、并且我们已经将上行连接到了一个 USB2端口。 且其检测但未列出/检测连接到下游端口3中的器件。连接到端口1和2中的器件正在正确检测。  请注意、我们已经离开  AUTOENz/HS_SUSPEND 挂起  开路/未连接。 器件配置为 I2C 模式、不填充 EEPROM。 是否会出现默认配置问题?

此致

斯里坎特·MK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯里坎特

    您能否分享您的原理图以供审阅?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    问题得到了解决,实际上 是一个焊接 问题. 由于这是我们手动焊接元件的原型、因此 端口3 d+线路焊点存在问题。 现在一切都 运行正常,测试了所有 USB2速度模式。

    此致

    斯里坎特·MK