This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642-Q1:接口查询

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1254510/ts3dv642-q1-interface-queries

器件型号:TS3DV642-Q1

您好、团队成员:

关于 TS3DV642-Q1、我有几个问题。 我们将其用作 MIPI 多路复用器。

1.在一般应用中、显示为 HPD_A 可用于 CLK+。

但是、我们正在将 CEC 用于 CLK+。

请确认是否可以。

2、目前数据信号和时钟信号都是一个共同切口,因此采用过孔作为时钟信号。 是否建议这样做?

3、差分对的 CLK/D+和 CLK/D-信号之间的最大长度差应该是多少。

4.如果时钟信号功能相同、是否可以通过多路复用器的数据引脚进行路由? 这是为了降低布线复杂性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所有数据 I/O 均采用与 TS3DV642-Q1相同的设计、因此、只要输入和输出之间的通道顺序匹配、您就可以通过 CEC 或 DATA 引脚路由时钟信号。  

    由于 TS3DV642-Q1仅是无源 MUX、最大长度差异将取决于灌电流 RX 可允许或补偿的偏斜程度。 偏斜会来自 PCB 和 MIPI 本身。

    由于您使用 TS3DV642-Q1作为 MIPI 多路复用器、您希望支持的最大 MIPI 数据速率是多少? 这是 MIPI-CSI 还是 DSI?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    感谢您的反馈。

    我们将使用 MIPI-CSI。 最大数据速率为2Gbps。

    是否可以为时钟信号建立一个过孔?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TS3DV642-Q1将支持2Gbps。 对于时钟信号、可以使用过孔、但请尽可能减少过孔数。

    谢谢

    大卫