This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810:DS320PR810通道检测

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1260561/ds320pr810-ds320pr810-channel-detection

器件型号:DS320PR810

您好!

1.我正在 为 x8应用设计 IC、也希望它只能用于 x4应用程序、x8应用程序设计支持 x4应用程序、 不会通过 REST x4通道发送任何数据、IC 会不会支持它。

此致、

纳希克特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nachiketh、

    可以使用相同的拓扑和 DS320PR810设计 x8和 x4应用。 如果需要、可以使用转接驱动器的 PD1/PD0引脚对 DS320PR810的每个通道组进行适当断电和上电。 这些信号可由外部逻辑控制、如 Perst#同相)和/或 PRSNTx#信号。

    此致!
    大卫