This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810:DS320PR810引脚设置

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1260564/ds320pr810-ds320pr810-pin-settings

器件型号:DS320PR810

您好!

引脚模式设置中提到了它仅针对 FR4布线进行优化、那么 如果我们使用任何其他 PCB 材料会发生什么情况、信号质量会发生什么变化?

此致、

纳希克特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nachiketh、

    根据数据表表表表7-1、DS320PR810的近似 CTLE 升压保持真值。 不同的 PCB 材料会略有差异、但 FR4近似值对于不同的 PCB 材料而言相对准确。

    如有需要、可使用 DS320PR810和器件的 IBIS-AMI 模型来进行分析、以模拟不同的通道特性。

    此致!
    大卫