This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2S300:VM 引脚电压

Guru**** 2769645 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1260626/tpd2s300-vm-pin-voltage

器件型号:TPD2S300

您好、专家:

VM 引脚上放置2.7V~4.5V 和8.7V~22V 之间有何不同。 如果客户 在 NB 上使用 TPD2S300、则需要 Vconn 和死电池解决方案。 我是否应该建议在低电阻模式下运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在数据表中看到 RDSon 的差异。 选择哪种模式可能取决于客户设计。 客户设计的系统中并不总是有8.7V-22V 的电源。 VM=3.3V 电源足以满足大多数设计的要求。