This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A-Q1:TS3USB221A-Q1

Guru**** 2921950 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB30E, TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1242678/ts3usb221a-q1-ts3usb221a-q1

器件型号:TS3USB221A-Q1
主题中讨论的其他器件:TS3USB221、TS3USB30E

可以将此芯片用作 PCIe Gen5 REF CLK 复用器/解复用器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qi:

    我们目前没有此测试的结果。 我将内部讨论、然后再与您联系。

    此致!

    斯坦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qi、

    我们正在努力收集这些测试结果、但需要一些时间。 机会的规模是多少、客户的时间表是多少?

    此致!

    斯坦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、现在我们正在设计 原理图的过程。 我们能在2015年7月之前获得测试和确认结果吗?

    此外、我们还看到与 TS3USB30E 和 TS3USB221相关的案例响应完全引脚对引脚兼容。

    一些产品最初使用 TS3USB30E、是否已证实此模型已在 PCIe 第5代多路复用器/多路信号分离器使用场景中进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qi、

    我正在内部确认、并将告知您我们的时间表 承诺。

    TS3USB30E 和 TS3USB221都未在 PCIe Gen5多路复用器/多路信号分离器使用场景中进行测试。 我们目前正在收集这些数据以及这些器件的测试结果。

    此致!

    斯坦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qi:

    2015年7月应该对我们有用。

    此致!

    斯坦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果您完成了测试、请及时通知我们、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qi:

    我们尚未完成数据收集。  我们的软件遇到了挑战、但我们正在取得进展、下周早些时候将为您提供最新消息。 很抱歉耽误你的时间!

    此致!

    斯坦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qi:

    我们在遇到一些无法预料的问题后对电路板进行了设置。 我的目标是 明天向您发送结果。

    此致!

    斯坦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qi、  

    我们通过电子邮件继续此对话。 当我们成功收集结果时、我们将取得成果。

    此致!

    斯坦顿