This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1042I:与 TUSB1002I+HD3SS3220之间的差异?

Guru**** 2868520 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1042I, HD3SS3220, TUSB1146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1250276/tusb1042i-differences-with-tusb1002i-hd3ss3220

器件型号:TUSB1042I
主题中讨论的其他器件: HD3SS3220TUSB1146

我目前正在设计一个仅通过 TUSB1002I 转接驱动器传输的 USB-C 数据接口、该转接驱动器会馈送到 HD3SS3220多路复用器、然后再馈送到 USB-C 连接器。 是否更建议将这两个芯片替换为这一个 TUSB1042I?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    TUSB1042I 是 TUSB1020I 和 HD3SS3220的不错替代方案、但仍需要 CC 控制器(HD3SS3220包括 CC 控制器)。

    请注意、TUSB1146是 TI 带有多路复用器的最新 USB 3.2转接驱动器。 此器件支持更高的数据速率、具有更好的性能。 我建议先报价 TUSB1042和 TUSB1146、并考虑到 TI 全新、更高性能器件的优势。

    此致!

    斯坦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 有更新吗?

    此致!

    斯坦顿