This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822HF:无法 ping 通

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822HF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1260552/dp83822hf-cannot-ping

器件型号:DP83822HF

大家好、

DP83822HF 不能使用 PC (DP83822HF 光纤端口,通过光纤收发器重新连接至 RJ45连接器,连接至计算机端)。

请参阅以下调试步骤:

1)使用2个光纤收发器发送和接收收发器,这能够成功 ping 和证明光纤收发器不是问题。

2) 2)使用 DP83822HF 的内部环回模式进行发送和接收。 MII 的数字 TX RX CLK 等示波器测试信号正常、发送和接收中断正常。

3)使用 DP83822HF 正常模式(非回送),对计算机端的设备执行 ping 操作,然后发现无法执行该 ping 操作。 通过测试波形可以发现 td_p/td_m 具有800mV 的正弦波、而接收到的 rd_p/rd_m 只有偏置电压、但没有波形。

4) 4) DP83822HF 的复位信号正常、上电时有复位操作、MDIO 通信良好。  

请查看下面的原理图:

读取寄存器如下所示:

00> DP83848_Init reg0x0:0x3100
00> DP83848_Init reg0x1:0x784D
00> DP83848_Init reg0x2:0x2000
00> DP83848_Init reg0x3:0xA240
00> DP83848_Init reg0x4:0xDE1
00> DP83848_Init reg0x5:0x0
00> DP83848_Init reg0x6:0x4
00> DP83848_Init reg0x7:0x2001
00> DP83848_Init reg0x8:0x0
00> DP83848_Init reg0x9:0x0
00> DP83848_Init reg0xA:0x4100
00> DP83848_Init reg0xB:0x1000
00> DP83848_Init reg0xC:0x0
00> DP83848_Init reg0xD:0x0
00> DP83848_Init reg0xE:0x0
00> DP83848_Init reg0xF:0x0
00> DP83848_Init reg0x10:0x2A05
00> DP83848_Init reg0x11:0x108
00> DP83848_Init reg0x12:0x8200
00> DP83848_Init reg0x13:0x0
00> DP83848_Init reg0x14:0xFF
00> DP83848_Init reg0x15:0x1653
00> DP83848_Init reg0x16:0x100
00> DP83848_Init reg0x17:0x49
00> DP83848_Init reg0x18:0x400
00> DP83848_Init reg0x19:0xA001

您能帮助检查这个案例吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    只是为了说明一下、这适用于 DP83848还是 DP83822? 您在帖子中提到了822、但转储是848。 连接了正确的寄存器转储吗?

    在您的设计中、电阻器和电容器是否应尽可能靠近光纤收发器放置?

    Unknown 说:
    3)使用 DP83822HF 常规模式(非回送),对计算机端的设备执行 ping 操作,发现 ping 操作不可行。 通过测试波形可以发现 td_p/td_m 具有800mV 的正弦波、而接收到的 rd_p/rd_m 只有偏置电压但没有波形。

    您能提供这方面的图片吗?

    此致、

    梅利萨