This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848Q-Q1:发送和接收链路

Guru**** 2671145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1260546/dp83848q-q1-transmit-and-receive-links

器件型号:DP83848Q-Q1

大家好、

您能否帮助说明如何操作 BIST 来验证 DP83848Q 发送和接收链路的完整性? (基于100m/s 的数据流)谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    以下是在 DP83848上运行 BIST 的步骤:

    1. 通过将 BMCR 寄存器的环回位设置为1来启用环回模式
    2. (可选)将 PHYCR 中的位 PSR_15设置为使用15位伪随机序列、而不是默认的9位序列
    3. 通过将 PHYCR 寄存器的 BIST_START 位设置为1来启动 BIST
    4. 通过读取 PHYCR 的 BIST_STATUS 位来读取结果、以检查它是1 (通过)还是0 (失败)

    同样对于100M 运行、BMCR 值也将是0x6100。  

    您是否发现您的 PHY 有任何问题、或者您只是验证它是否正常工作?

    此致、

    梅利萨