This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDES954:不同电缆长度的 AEQ

Guru**** 2928070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1255296/tdes954-aeq-for-different-cable-length

器件型号:TDES954

尊敬的团队:

对于某些 AEQ 和解锁问题、我们的电缆长度和面部不同。

1.是否可以根据以下地图推荐 AEQ 范围?

2.如何在 AEQ 模式下从寄存器中读取 EQ 设置? =>地址0xD4可以读取状态、但如何转换为 EQ 值?

地图

6M 电缆。

45cm 电缆。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    感谢您提出该问题。 您是否有关于客户可能需要设置 AEQ 范围的背景信息? 这是他们在初始化脚本中需要的吗? 看起来上面各图中的 AEQ 很正常、对于较长的电缆、我们具有较高的 AEQ 代码、该代码有效。

    此致!

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    客户在使用长电缆时面临重新锁定问题、将 AEQ 设置为全范围将导致锁定时间更长。 但在其应用中、在将产品交付给客户时、他们同时提供长电缆和短电缆。

    我们需要为这两根电缆找到平衡。 由于电缆老化、更倾向于使用 AEQ。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    短链路是否始终位于特定 RX 端口上、而长电缆是否始终位于第二个特定 RX 端口上? 我们可以在此处设置端口特定 AEQ 最小值和最大值。

    此致!

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    两种不同的电缆长度使用同一个 RX 端口、这取决于客户的应用。 终端用户不需要为不同的 电缆长度设置 EQ 级别、这就是我们设置自动 EQ 并希望找到合适 AEQ 范围的原因。

    请在第一封邮件中分享您对我们问题的看法、我们可以自行尝试。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我在这里有点困惑、这两个不同的 OEM 客户是否具有不同的电缆长度? 通常、我们建议为所用的特定电缆设置 AEQ 窗口、而不是像这样的多条电缆。

    此致!

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    它们为终端客户提供两根电缆。 因此、在这种情况下、您建议即使根据地图也要为多根电缆设置不同的 AEQ?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    是的、我们可以设置 AEQ 范围、但这基于一个系统、使用两根电缆。 为了考虑到 PVT 之间的差异、我们希望在设置类似的 AEQ 范围之前测试更多装置的电缆。

    此致!

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    根据 EQ 地图、如何为长电缆和短电缆设置 AEQ?  

    关于 EQ 和 SP、如何读取状态并转换电平?

    此致!

    长度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Len、您好!

    我们不建议禁用 AEQ 并修复 EQ 值。