This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C550D:TL16C550DPFB 异步通信元件-与串行并行

Guru**** 2828555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1260453/tl16c550d-tl16c550dpfb-asynchronous-communication-element---parallel-to-serial

器件型号:TL16C550D

您好、专家!

我正在尝试使用两个 TL16C550DPFB (5V 直流耦合的48引脚 TQFP)、以便在并行数据通信侧使用单个主机微控制器、并且串行 UART 路径彼此独立。
为了将 D0-D7线路并联到主机微控制器、我正在使用芯片选择(CS2n)来选择一条数据总线、并将另一条数据总线保持在 tri 状态。
在我的测试中、一个芯片正在工作、另一个芯片无法工作。 请确认芯片选择(CS0、CS1和 CS2n)是否未激活是否使数据总线跳闸状态?
还有其他需要考虑的因素吗?
谢谢
001:RAM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在进一步的测试和调试中、我被确认为: 片选未激活将数据总线驱动为三态(高阻抗状态)。

    我的设置现在运行正常。 谢谢 RAM