This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF1610:DS110DF1610FBE/NOPB

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1260960/ds110df1610-ds110df1610fbe-nopb

器件型号:DS110DF1610

您好、我们在使用 DS110DF1610时遇到了一个问题:

1.测试速率为10.3125G、  BERT 上的光学模块摆幅为850mV

2.我们用 DS110DF1610配置了卡,速率是10.3125G,一切正常。

3.当我们使用供应商 A 的模块 A 时,当 我们插拔光纤并插入几次时,无论我们如何操作,模块 A 都能正常工作,当信号恢复时,模块 A 会再次锁定。

4.当我们使用 供应商 B 提供的模块 B 时、如果我们将光纤插接并插接大约5次、DS110DF1610可能会失去锁定。 无法再次锁定

5.当模块失去锁定时、当我们将 BERT 的摆幅从850mV 改为600mV 时、我们可以恢复到正常。

7.我们将通道寄存器地址0x8E 位[1]从00~11更改为无法恢复。 我们设置的默认值为10、

8.将2F 位0设置为1,它不起作用

9. 0x31位6:5、我们从00更改为11、它不起作用、我们设置的默认值为10

您能给我一些关于如何解决这个问题的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    您能否分享所使用的每个模块的型号/数据表? 我很好奇它们之间是否有任何边缘性、这表明 为什么从 BERT 向下摆动会固定模块 B 的锁定壳体。

    为了澄清步骤(4-5)、如果在开始时使用600mV 的 BERT 摆幅、锁定是否有任何问题? 或者这是否只能修复最初丢失锁定的情况?

    谢谢!

    埃文