This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:本地和远程接收器状态检查

Guru**** 2394055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1261059/dp83869hm-local-and-remote-receiver-status-check

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

尊敬的团队:  

请查看以下问题、并告诉我您的意见。  

  • 在 正常链路建立的情况下、 DP83869的本地和远程接收器正常、但当链路建立故障状态时、本地和远程接收器不正常。 这是否会导致链路断开?
  • 什么是本地接收器和远程接收器?  远程接收器是否意味着链路伙伴接收器?
  • DP83869如何识别本地/远程接收器状态?  

-寄存器0x0A 位13、12  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    我认为该问题会通过电子邮件处理、我们会关闭此 E2E 帖子以避免重复。

    此致、

    阿尔瓦罗