This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:用于强制 SATA Gen1的特殊固件

Guru**** 2588055 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1254818/tusb9261-special-fw-for-force-sata-gen1

器件型号:TUSB9261

大家好、

您能否共享 FORCE SATA Gen1的特殊固件? 客户需要它、因为使用默认 FW 时、它没有适合 SATA Gen1的振幅。 非常感谢!

雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayna:

    我在 E2E 上向您发送了 PM。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢! 我想与您确认一下该固件和默认固件之间的差异。 它是否更改速度和振幅以满足 SATA 第1代的要求? 谢谢!

    雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayna:

    我不确定此固件与默认固件之间的所有差异、因为这是几年前专门制作的、但速度至少应设置为1代规格。

    客户对电流有哪些疑虑? 电流是否太高或太低、无法达到预期目的?

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    客户反馈、幅值与 SATA Gen1的要求不匹配。 您可以提供一些有关如何更改振幅的指南吗? 谢谢!
    雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayna:

    对于振幅、客户到底想要什么? 它们是否参考了 TX 摆幅裕度? 摆幅是过高还是过低? 或者电流是否过大?

    要调整 TUSB9261 FW、可以 分别从 TUSB9261 FW 中的 AHCI.c 和 AHCI.h 文件完成 SATA Gen1速度的 TX 摆幅和强制。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    是的、摆幅太低。 它们需要提高摆幅±50mV。  

    我告诉他们调整 AHCI.c 和 AHCI.h。 但客户不知道如何修改它。 您能提供一些相关指南吗? 非常感谢!  

    BTW、客户想知道他们是否在 Linux OS 中使用 TUSB9261、内核版本是否有任何要求?  

    雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayna:

    好的,根据客户当前的波动,他们应该能够调整数量.

    如果您的客户从 TI.com 上的 TUSB9261页面上请求了源代码、那么他们应该有需要编辑的文件。

    我将向您介绍应根据客户需求进行哪些更改。

    至于 Linux OS 中的 TUSB9261、TUSB9261应该仍然可以工作、但是、它们需要特定版本的闪存燃烧器才能在 Linux 中运行。 如果需要、我可以提供该信息。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan M ü,

    客户想知道 BU 是否可帮助修改摇摆并与他们共享新的 FW。 您可以帮助吗? 它们需要1000mV 和625mV。

    谢谢!
    雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayna:

    我可以尝试自行查看是否能够生成固件。 只是为了确认一下、您的客户想要两种具有 SATA Gen1速度的不同版本、一种摆幅为1000mV、另一种摆幅为625mV?

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    是的、具有1000mV 和625mV 摆幅的 Gen1速度。

    谢谢!

    雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayna:  

    明白了。 然后、我将对 FW 进行更改、并尽快将其发送出去。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我可以知道新的 FW 何时准备就绪吗? 客户对于这种情况非常紧急。 非常感谢!

    雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayna:

    很抱歉耽误你的时间。 我会立即在 E2E PM 上将它们发送给您。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan! 真的很喜欢这里!

    雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    客户反馈、由于 Gen1速度限制、 无法识别 FW。 您可以使用默认 FW 修改振幅并与我分享吗? 默认 FW、具有1000mV 和625mV、无速度限制。 非常感谢!

    雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayna:

    已通过 E2E 向您发送相关的固件。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    它仍然无法被识别。 我向您介绍了客户通过 E2E 使用的固件。 您可以帮助根据该 FW 修改振幅吗? 非常感谢!

    雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayna:

    很抱歉耽误你的时间、因为 E2E 在上周结束时没能联系到。

    我刚才通过 E2E 向您发送了包含 FW 的 PM。

    谢谢。

    瑞安