This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9544A:2通道 I2C 总线主仲裁器

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A5223

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1260930/tca9544a-2-channel-i2c-bus-master-arbiter

器件型号:TCA9544A
主题中讨论的其他器件:TS3A5223

你(们)好。  

我们是否有 像 PCA9641那样的双通道 I2C 总线主仲裁器? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 不生产这样的器件。

    PCA9641会自动检测哪个主器件当前处于活动状态。 但如果可以更改板以便通过 GPIO 信号手动控制开关、则可以使用任何通用模拟开关、如 TS3A5223。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    正如先生指出的、我们没有像 PCA9641这样的设备。

    -鲍比