This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:DS90UB960-Q1寄存器0x73-76

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB960-Q1, DS90UB953-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1261366/ds90ub960-q1-ds90ub960-q1-register-0x73-76

器件型号:DS90UB960-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB953-Q1

您好!

在我的设置中、我使用 DS90UB953-Q1和 DS90UB960-Q1。

当视频从953传输到960时、我可以看到960寄存器上的线数为0x73、0x74、线通道为0x75、0x76。

视频停止后、960时的寄存器0x73、0x74、0x75和0x76仍显示相同的线数和线通道。

为什么当没有视频时寄存器不会复位。

Br

什穆埃尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shmuel:

    是否在寄存器0xD9中设置了 IE_LINE_CNT_CHG 和 IE_LINE_LEN_CHG 位? 如果执行此操作、则线数和线长度值会冻结在这些寄存器中、直到被读取。

    此致!

    卢卡斯