This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1781-Q1:RS485保留的和未组装的上拉电阻器

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1261435/sn65hvd1781-q1-rs485-reserved-and-unpopulated-pull-up-resistors

器件型号:SN65HVD1781-Q1

您好!

在与客户支持部门的 Jonard 进行谈话后、将任务发送到此处。

 我查看了这张图、但我不明白是否应该包含这些电阻器。

添加了带有/不带有上拉电阻器的信号 A 和 B 的图片。

我不知道这些脉冲应该具有什么样的电压电平。 这里涉及高电平和低电平、但在我们的例子中、它应该是3.2V 和0V、图中没有显示、无论是否带有上拉电阻器。

如果没有该电阻、在不发送消息时电压电平似乎达到总电压的一半。

示波器显示、没有这些电阻器、信号会降低。

所有这些都引起了几个问题。

第一个问题是两个上拉电阻器是否正确。 一个电平会上拉至高电平、另一个电平会下拉至低电平吗?

在以下哪一项中、A 或 B 应具有高电平、或两者都具有?

电阻为1K、如果我们增加电阻、则对信号有何影响?

我看到我的原理图上的电阻存在错误、已添加了双精度值。 因此我们移除了一对电路板。

这些电阻器应该位于芯片的输入端、还是可以在串联电阻器之后进行连接?

最后、我们移除了所有电阻器、因此系统无论是否使用它们都能正常运行。

我们使用 RS485、该 RS485分为 µC Ω、短长约为150mm 的显示屏、其中通信连接到另外三个 µC Ω。

我对 RS485不熟悉、确实需要这方面的帮助、希望我们能得到关于这些计数器启动器的稍微更详尽的解释、这些启动器被标记为"预留和未填充"。

希望您理解我关注的问题。

此致

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    首先、我有一个问题- RS 至485总线和 UC1之间是否有另一个 RS 至485器件? 一般而言、RS 至485总线不应直接连接到微控制器(这是 A/B 引脚)、因为 RS 至485标准允许总线上的-7V 至12V、这可能会损坏大多数微控制器。  

    对于您直接提出的问题:

    1.通常当向总线添加偏置电阻器(也称为失效防护电阻器)时、A 电阻器将位于器件 VCC 和 A 之间、而另一个电阻器将位于器件 GND 和 B 之间。如果添加了这些电阻器、则仅为整个总线添加了1对电阻器。 您无需使用这些电阻器来运行任何 RS 至485总线-但它们很常见。 使用它们的原因有两个方面。

    1a)您看到它们的第一个原因是提供一个常见的偏置-因此总线通常以 VCC /2为中心。 在这些用例中、A 上的上拉电阻和 B 上的下拉电阻将很弱、不会使总线过载、如果系统终止、终端电压将为~0V。  

    1b)您会看到它们的第二个原因是创建空闲失效防护。 经典 RS 至485在0V 差分输入下具有未定义的逻辑状态、这意味着总线空闲时、输出可能会出现毛刺脉冲。 为了防止这一情况、您可以在空闲期间创建一个差分偏置、在此期间 A 上拉和 B 上拉、从而将总线设定为200mV 或略高于此值、以保证在空闲期间、您将有一个来自"R"引脚的恒定高电平输出。 在现代器件中、失效防护功能通过将0V 设为逻辑高电平而集成、因此在空闲以及开路和短路总线条件下、"R"的输出将保持高电平-您仍然可能看到失效防护电阻器-但它们有助于提高失效防护 而是提供失效防护。 这些电阻器会更强-电阻大小实际上取决于总线上的节点数量和收发器的单位负载。 我们有一个有关这些电阻器、如何调整大小以及对总线的影响的良好应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slyt324/slyt324.pdf。请注意、您在每个总线上只添加1对偏置电阻器、因为 RS 至485器件无法驱动小于375欧姆的共模负载。  

    2. 您的总线似乎没有端接电阻器(在 RS 至485中、两个端子节点应该在 A 和 B 之间具有120欧姆的端接电阻器(该120值可能因失效防护电阻器而发生变化、因为负载总共应该等于120欧姆)。 如果不添加端接(在较短的总线中、您可能不需要) 偏置电阻器会将总线偏置到靠近 A 上的 VCC 和 B 上的 GND 的位置-无论您是否将其放在串联电阻器之外都无关紧要、因为每个节点仅消耗 uA 的电流。 终端让数学网格更加复杂-但可以提供更清晰的信号、因此您仍然可以在任何位置设置一对偏置电阻器-但您只需要在每个节点处对其进行考虑-将串联电阻器与输入引脚串联更简单、 在外部安装端接和故障保险柜、以便清理数学问题并使问题更容易解决。 因此、如果您有端接并且线路上有2到3个节点、则差分偏置约为>100mV 和<200mV -这可能会因串联电阻器而略有倾斜。  

    请告诉我有关 UC1连接的信息!

    此致!

    帕克·道德森