This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS33-ESD:EP 的 EP 额定值

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1261312/sn65lvds33-ep-esd-rating-of-sn65lvds33-ep

器件型号:EP

SN65LVDS33-HBM 的 ESD 额定值(  EP)是多少

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephane、您好!

    HBM 额定值取决于所使用的分类。 该分类为3A 类或3B 类、且属于 JEDEC - JS001标准的一部分、

    此致、

    约什