This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:TUSB1210:ULPI 信号的输出电流值

Guru**** 2771025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1257948/tusb1210-tusb1210-output-current-value-of-ulpi-signal

器件型号:TUSB1210

大家好、团队

我查看了数据表、但没有提及驱动电流值。

请告诉我以下 ULPI 接口信号(时钟、STP、DIR、nxt、DATA0至 DATA7)的驱动电流值(MAX)。

最尊重

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      让我检查一下我们是否仍然有数据。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    您如何确认上述问题?

    尊重

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      这是一款非常旧的器件、我曾尝试从实验室验证数据中找到、但不幸的是、我们没有 ULPI 引脚的驱动电流数据。

    最佳

    布赖恩