This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:输出配置

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A, TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1254723/tca9548a-the-output-confuguration

器件型号:TCA9548A
主题中讨论的其他器件: TCA9803

大家好!

我想提一个有关配置的问题。

是否可以进行如下所示的输出配置?

VCC 为3V。

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这会起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryusuke-San,

    是的、这是该器件的预期操作。 您还可以在器件数据表的第9.2.1节"设计要求"中查看一些其他说明、其中描述了您满足的电源要求。

    此致!

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    感谢您的答复。

    我想驱动最长大约5米的电缆。

    在这种情况下、是否应该将 TCA9548A 与 TCA9803等 I2C 缓冲器一起使用?

    或仅限 TCA9548A?

    我认为使用缓冲器可以提高连接稳定性。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5米电缆确实需要强大的缓冲器。 请注意、TCA980x 的 B 侧不得连接到此类开关。 I²C 电缆的特性、总电容可能超过4 μ F 限制400 pF。