This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8043:上行和下行电源

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1256720/tusb8043-upstream-and-downstream-power-supply

器件型号:TUSB8043

您好!

我对上行及下行电源(VBUS)有任何疑问。

・μ A 上行

1. 因为不需要监控 VBUS 的电源、可以将48引脚的 USB_VBUS 连接到10 kΩ 的 GND 吗?
  即使不需要监测电压、我是否必须按照图28所示进行连接。 上行端口实施情况的更多信息?

主机(SoC)和 TUSB8043始终连接在一个电路板上。
没有热插拔。

・下游

2.设备(键盘等)何时开始通电?
  假设在连接到 TUSB 8043的下行端口1~4之一时器件开始上电是否正确?

3. 我想知道 TUSB8043在连接到 TUSB8043时是如何控制外部 VBUS 的。
  客户希望同时控制器件的功率共享。  
  客户的配置如下、在这种情况下会是什么样子?

PWRCTLx:L

SMBUSzH

FULLPWRMGMTzL

PWRCTL_POLH

成组H

AUTOENzH

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:USB_VBUS 用于检测来自主机的 VBUS 是否存在。 如果已成功连接、您需要使用0.5V 的电压对 USB_VBUS 进行偏置。

    2:应始终 为下游端口器件提供 Vbus。

    3: 用于控制下游端口 VBUS 的 Vbus 开关的 PWRCTLxis。 如果发生过流(变为低电平)、 PWRCTLx 将关闭 Vbus 开关。

     建议组合:L

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian - San、

    感谢您的支持。 我明白第1点和第2点。

    3: 用于控制下游端口 VBUS 的 Vbus 开关的 PWRCTL 坐标轴。 如果发生过流(变为低电平)、 PWRCTLx 将关闭 Vbus 开关。

    -> 4.  发生过流时、PWRCTLx 是否为低电平?

    5. PWRCTLx 何时为高电平输出? 您能否提供施加电源电压后的时序图?

    [报价 userid="253653" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1256720/tusb8043-upstream-and-downstream-power-supply/4757871 #4757871"] 建议组合:L

    6 . 客户希望使用一个负载开关来控制两个 VBUS。 即使这样、是否应该成组=L? 我假设当有一个负载开关被连接至每个下行端口时、情况是成组=L。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果只有一个开关、那么成组=H。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian - San、

    "一个开关"是否意味着多个下行端口对应一个开关? 或者它是否意味着一个下游端口对应一个开关?

    另外、请回答 第4号和第5号的 PWRCTLx。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    针对4: PWRCTLx 取决于 PWRCTL_POL、由于 PWRCTL_POL 在您的设计中为 H、因此 当发生过流时 PWRCTLx 将为低电平

    5:我很快就会抽一张。

    6:如果您有一个开关 来控制两个端口、那么成组应该为 H。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian - San、

    感谢您的支持。

    我期待你的答案5。

    提前感谢您的合作。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于#5:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的支持!

    此致、

    西井市