This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:在1Gbps 范围内出现 PHY 连接问题、即使在100Mbps 范围内也是如此。 无法设置内部延迟(被 Linux 驱动程序覆盖)

Guru**** 2762885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1261607/dp83867ir-phy-connection-problems-in-1gbps-even-in-100mbps-not-able-to-set-internal-delay-overwritted-by-the-linux-driver

器件型号:DP83867IR

您好

我遇到了一些有关 TI PHY 连接的问题。   

我的设计完善了参考设计 KV260 (使用 Xilinx 提供的 Kria) 原始设计采用 TI PHY pn: DP83867CRRGZR、该设计仅包含 RGMII 连接。

我们不使用该 PHY、而是使用包含 SGMII、MII 和 RGMII 连接的 DP83867IPPAP。

Kria 模块中 PHY 的电气连接与 KV260载板上的电气连接完全相同。

实际上、借助 DP83867 Linux 驱动程序、我们无法以1Gbps 的速率连接到 PHY、它会自动降级至100Mbps。  在100Mbps 时、可以发送和接收小型 ping、但在传输较大的 ping 后、50%的数据包会丢失。

我们实际上使用的是以下驱动程序:

https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/net/phy/dp83867.c

有没有其他人与这个问题?

此致

帕斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    检查 寄存器0x14[11:9]以优化速度。 不要认为这是驱动器问题

    您还可以尝试强制速度为1Gbps、然后查看它是否会建立链路。 (在寄存器0x4中取消广播10/100模式)

    此致、

    阿尔瓦罗