This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB638-Q1:DS90UB638-Q1的设计文档支持

Guru**** 670150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1261848/ds90ub638-q1-design-documents-support-for-ds90ub638-q1

器件型号:DS90UB638-Q1

大家好、

请帮助支持布局指南、参考设计原理图和初始代码... 以帮助客户。

我在网站上找不到相关文件。

客户应用是 9"侧视镜系统

9英寸高分辨率面板1920 (H) x 720 RGB (V)

电源输入:9~36V

摄像头输入源

LVDS-TI658 (摄像机-953输入包含 ISP、YUV 输出 )

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好!  

    首先、请注意、DS90UB638与 DS90UB953不兼容。 要在系统中使用 DS90UB638、请选择  DS90UB635 或 DS90UB633A  串行器。  

    可在 TI.com 的"设计和开发"选项卡下找到参考设计原理图。 可使用附加滤波器搜索参考设计、以参考此处链接的 ADAS FPD-Link 器件: TI 参考设计 FPD-Link ADAS

    根据具体应用、在硬件设置正确的情况下、器件将能够在不需要任何软件配置的情况下锁定。 有关必要硬件的信息在器件的数据表中共享。 有关应用的重要注意事项包括器件模式和 CSI-2转发等示例。 数据表提供了用于配置图形发生器、CSI-2转发和 GPIO 等特定功能的示例脚本。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致!

    佐伊