请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB638-Q1 大家好、
请帮助支持布局指南、参考设计原理图和初始代码... 以帮助客户。
我在网站上找不到相关文件。
客户应用是 9"侧视镜系统
9英寸高分辨率面板1920 (H) x 720 RGB (V)
电源输入:9~36V
摄像头输入源
LVDS-TI658 (摄像机-953输入包含 ISP、YUV 输出 )
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
请帮助支持布局指南、参考设计原理图和初始代码... 以帮助客户。
我在网站上找不到相关文件。
客户应用是 9"侧视镜系统
9英寸高分辨率面板1920 (H) x 720 RGB (V)
电源输入:9~36V
摄像头输入源
LVDS-TI658 (摄像机-953输入包含 ISP、YUV 输出 )
谢谢。
Peter、您好!
首先、请注意、DS90UB638与 DS90UB953不兼容。 要在系统中使用 DS90UB638、请选择 DS90UB635 或 DS90UB633A 串行器。
可在 TI.com 的"设计和开发"选项卡下找到参考设计原理图。 可使用附加滤波器搜索参考设计、以参考此处链接的 ADAS FPD-Link 器件: TI 参考设计 FPD-Link ADAS
根据具体应用、在硬件设置正确的情况下、器件将能够在不需要任何软件配置的情况下锁定。 有关必要硬件的信息在器件的数据表中共享。 有关应用的重要注意事项包括器件模式和 CSI-2转发等示例。 数据表提供了用于配置图形发生器、CSI-2转发和 GPIO 等特定功能的示例脚本。
如果您有任何其他问题、敬请告知。
此致!
佐伊