This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:使用输出 MIPI DSI 信号的基于 Qualcomm 的(Quectel smartel-EVB-G2_V1.3 (带有 SC668S-EM)

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB941AS-Q1, DS90UB926Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1258124/ds90ub941as-q1-using-a-qualcomm-based-quectel-smart-evb-g2_v1-3-with-sc668s-em-that-outputs-mipi-dsi-siganl

器件型号:DS90UB941AS-Q1
Thread 中讨论的其他器件: DS90UB926Q-Q1MIDAS

你好

    • 我们将尝试使用 MIPI DSI 信号来驱动显示屏、设置如下

硬件设置:Quectel smart-EVB-G2_V1.3 (带 SC668S-EM)>>DS90UB941AS-Q1 (串行器)>>>通过 FPD3>>DS90UB926Q-Q1 (解串器)>>RGB 800x480显示屏

到目前为止我们所做的工作:

    • 根据随附的 quectel 指南(电子表格)、使用显示驱动程序指南修改 dtsi 文件。 使用了以下显示时序参数:

H = 800

HFP = 44

Hsw = 50

HBP = 38

 

V = 480

VFP = 8

Vsw = 3

VBP = 29

 

像素时钟= 33 MHz

 

    • 对于我们的设置、我们已确定需要更改 ili9881相关 DSI 参数、以便获得可辨别的差异。
    • 在我们更改了这两个文件并重建 Android 图像之后、附带的触摸屏将按预期停止正常工作;因为时间不同。
    • 在串行器侧、我们设置了以下寄存器:
      1. 模式选择[1:0]–这通过电阻完成(串行器数据表的第38页)

当前设置为 Splitter=0、DSI Lanes=4、Clock=1 (FPD 链路从 DSI 时钟生成、DSI 时钟必须处于连续模式)、同轴电缆=0、即双绞线布线、DSI=0、即启用。

 

      1. 按照随附的 SNLA356指南第17页所述、为同步宽度配置设置寄存器

               bufW[0]= 0x40;                                                 //将端口选择置于 间接寄存器0x40中

               bufW[1]=0x04;                                                 //设置端口0

               BCM2835_i2c_write (bufW、2);

               bufw[0]=0x41;                                                 //将地址放入间接寄存器0x41中

               bufW[1]=0x30;                                                 //DSI_HSW_CFG_HI

               BCM2835_i2c_write (bufW、2);

               bufw[0]=0x42;                                                 //将数据输入间接寄存器0x42中

               bufW[1]=0x00;                                                 //DSI_HSW_CFG_H=0

               BCM2835_i2c_write (bufW、2);

               bufw[0]=0x41;                                                 //将地址放入间接寄存器0x41中

               bufW[1]=0x31;                                                 //DSI_HSW_CFG_LO

               BCM2835_i2c_write (bufW、2);

               bufw[0]=0x42;                                                 //将数据输入间接寄存器0x42中

               bufW[1]=0x30;                                                 //DSI_HSW_CFG_LO=0x30 (48)

               BCM2835_i2c_write (bufW、2);

               bufw[0]=0x41;                                                 //将地址放入间接寄存器0x41中

               bufW[1]=0x32;                                                 //DSI_VSW_CFG_HI

               BCM2835_i2c_write (bufW、2);

               bufw[0]=0x42;                                                 //将数据输入间接寄存器0x42中

               bufW[1]=0x00;                                                 //DSI_VSW_CFG_HI=0

               BCM2835_i2c_write (bufW、2);

               bufw[0]=0x41;                                                 //将地址放入间接寄存器0x41中

               bufW[1]=0x33;                                                 //DSI_VSW_CFG_LO

               BCM2835_i2c_write (bufW、2);

               bufw[0]=0x42;                                                 //将数据输入间接寄存器0x42中

               bufW[1]=0x03;                                                 //DSI_VSW_CFG_LO=3

               BCM2835_i2c_write (bufW、2);

 

 

              bufW[0]= 0x40;                                                 //将端口选择置于 间接寄存器0x40中

              bufW[1]=0x04;                                                 //设置端口0

              BCM2835_i2c_write (bufW、2);

              bufw[0]=0x41;                                                 //将地址放入间接寄存器0x41中

              bufW[1]=0x20;                                                 //DSI_CONFIG_0

              BCM2835_i2c_write (bufW、2);

              bufw[0]=0x42;                                                 //将数据输入间接寄存器0x42中

              bufW[1]=0x6f;                                                 //DSI_SYNC_PULSES = 0

              BCM2835_i2c_write (bufW、2);

 

      1. DSI 通道配置寄存器、与硬件连接匹配。
    • 我已相应地附上了规格/数据表。 但不幸的是、显示屏不工作(我们只看到黑屏)、也许您可以帮助我们朝着正确的方向发展。

也许您有适用于我们设置的指南/教程?

 

 

感谢您投入宝贵的时间与精力。

 e2e.ti.com/.../MDT0430E5IHHC_2D00_RGB.pdfe2e.ti.com/.../Quectel_5F00_SC668S_5F00_Series_5F00_Display_5F00_Driver_5F00_Development_5F00_Guide_5F00_V1.0.pdfe2e.ti.com/.../snla356-user-guide.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    感谢您的提问。 我有几个跟进问题:

    • 这是否曾经通过 PATGEN (无 DSI 输入)或仅端到端(使用 DSI 输入)发生过?
    • 这种情况发生时941AS 和926之间是否锁住了?
    • 当您在941AS 上进行 DSI 配置时、请确保禁用寄存器0x1中的 DSI。 配置完成后、您可以重新启用 DSI。
    • 您链接的 DSI 启动指南对于调试 DSI 问题非常有帮助。 我建议遵循本用户指南中所示的调试流程:

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ben

    感谢你的评分

    我希望在您的帮助下、我们的问题能够得到解决!

    请查看以下答案:

    这是否曾经通过 PATGEN (无 DSI 输入)或仅端到端(使用 DSI 输入)发生过?

    我们使图形发生器在没有 DSI 输入的情况下工作。

    这种情况发生时941AS 和926之间是否锁住了?

    可以。

    当您在941AS 上进行 DSI 配置时、请确保禁用寄存器0x1中的 DSI。 配置完成后、您可以重新启用 DSI。

    是的、我们现在这么做。

    您链接的 DSI 启动指南对于调试 DSI 问题非常有帮助。 我建议遵循本用户指南中显示的调试流程:是的、我们会。 谢谢你。

    进一步测试后、我们发现、在运行图形发生器、然后打开 DSI 信号之后、我们从 DSI 获得垂直滚动的图像。 你知道吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    这可能是由来自 DSI 源的数据包时序不正确引起的。 由于使用图形发生器时图像很好、因此我认为这与 DSI 源有关。 请 通过 DSI 源确认以下内容:

    • 应定期实施 LP-11转换、
    • 如果处于非突发模式、则 DSI 速率应与 PCLK 相关。 源处于突发模式还是非突发模式? DSI 速率是多少?
    • 请在 ti.com 上查看数据包结构和
    • 请确保 DSI 源发送的时序是正确的时序

    此外、您能否提供941AS 的寄存器转储?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    感谢您的响应、对于延迟响应深表歉意、我们在实验中一直在努力诊断我们的问题。

    • 应定期实施 LP-11转换、

    我们认为这实现了、因为标志是在 DSI 源配置(dtsi)文件中设置的、如下面的粗体所示(启动指南4.1中引用了这部分)

    &mdss_mDP{
    dsi_ili9881d_720p_video:qcom、mdss_dsi_ili9881d_720p_video{
    qcom、mdss-dSI-panel-name ="无 DSC 的 Midas 视频模式 DSI 面板";
    qcom、mdss-DSI-PANEW-TYPE ="DSI_VIDEO_MODE";
    qcom、mdss-dSI-virtual-channel-id =<0>;
    qcom、mdss-DSI-stream =<0>;
    qcom、mdss-DSI-h-left-border =<0>;
    qcom、mdss-DSI-h-right-border =<0>;
    qcom、mdss-dSI-v-top-border =<0>;
    qcom、mdss-dSI-v-bottom-border =<0>;
    qcom、mdss-dSI-bpp =<24>;
    qcom、mdss-DSI-color-order ="RGB_SWAP_RGB";
    qcom、mdss-DSI-undeflow-color =<0xff>
    qcom、mdss-DSI-border-color =<0>;
    Qcom、mdss-DSI-h-SYNC-PULSE =<0>;
    QCOM、mdss-DSI-TRACTION-MODE ="NON_BURST_SYNC_EVENT";
    Qcom、mdss-DSI-LANE-MAP ="LANE_MAP_0123";
    qcom、mdss-dSI-bllp-eof-power-mode;
    qcom、mdss-dSI-bllp-电源模式;
    qcom、mdss-DSI-TX-EOT-append;
    qcom、mdss-DSI-LANE-0-STATE;
    QCOM、mdss-DSI-LANE-1状态;
    qcom、mdss-DSI-LANE-2-状态;
    QCOM、mdss-DSI-LANE-3-状态;
    qcom、mdss-dsi-force-clock-lan-hs;
    QCOM、mdss-DSI-DMA-TRIGGER ="TRIGGER_SW";
    qcom、mdss-DSI-mpdp-trigger ="无";
    qcom、mdss-dsi-lp11-init;
    Qcom、mdss-DSI-BL-PMIC-CONTROL-TYPE ="BL_Ctrl_WLED";
    qcom、mdss-DSI-BL-MIN-LEVEL =<1>;
    qcom、mdss-DSI-BL-max-level =<4095>;
    Qcom、mdss-DSI-reset-sequence =<1 10>、<0 10>、<1 10>;
    qcom、mdss-pan-physical-width-dimension =<74>;
    qcom、mdss-pan-physical-height-dimension =<131>;

    QCOM、mdss-DSI-显示-计时{
    计时@0{
    qcom、mdss-DSI-panel-width =<800>;
    Qcom、mdss-DSI-PANEW-HEIGHT =<480>;
    qcom、mdss-DSI-h-前沿=<44>;
    qcom、mdss-DSI-h-back-cile =<38>;
    Qcom、mdss-DSI-h-脉冲宽度=<50>;
    Qcom、mdss-DSI-h-SYNC-AKE =<0>;
    qcom、mdss-dSI-v-back-cile =<29>;
    qcom、mdss-dsi-v-front-pendile =<8>;
    qcom、mdss-dSI-v-pulse-width =<3>;
    qcom、mdss-DSI-panel-framerate =<60>;
    qcom、mdss-DSI-on-command =[
    05 01 00 78 00 02 11 00
    05 01 00 05 00 02 29 00
    ];
    Qcom、mdss-DSI-OFF-COMMAND =[05 01 00 14 00 02 28 00
    05 01 00 78 00 02 10 00];
    qcom、mdss-DSI-on-command-state ="DSI_LP_mode";
    QCOM、mdss-DSI-off-command-state ="DSI_hs_mode";
    };
    };
    };
    };

    • 如果处于非突发模式、则 DSI 速率应与 PCLK 相关。 源处于突发模式还是非突发模式? DSI 速率是多少?

    如下所示;我们使用非突发同步事件模式(但我们尝试了所有其他类型、仍然没有希望)。 我们认为从寄存器0x5f 报告的 DSI 时钟速率为29MHz (在使用 QCOM 电子表格宏所需的其他 dtsi 文件中设置)、请参阅下面粗体:

    &dsi_ili9881d_720p_video{
    qcom、mdss-dSI-t-clk-post =<0x09>;
    qcom、mdss-dSI-t-clk-pre =<0x15>;
    // QCOM、DSI-Supported-dfps-list =<60 55 53 43>;
    // qcom、mdss-DSI-PAN-ENABLE-DYNAMIC -fps;
    // QCOM、mdss-DSI-PAN-fps-update =
    //"Dfps_immediate_沿_mode_vfp";
    // QCOM,启用 ESD 检查;
    // qcom、mdss-DSI-panel-status-check-mode ="reg_read";
    // QCOM、mdss-DSI-panel-status-command =[06 01 00 01 00 01 0A];
    // qcom、mdss-dSI-panel-status-command-state ="DSI_hs_mode";
    // qcom、mdss-DSI-PANEW-STATUS-VALUE =<0x9d 0x9d 0x9d>;
    // qcom、mdss-DSI-panel-on-check-value =<0x9d 0x9d 0x9d>;
    // qcom、mdss-DSI-panel-status-read-length =<4>;
    QCOM、mdss-DSI-显示-计时{
    计时@0{
    qcom、mdss-dSI-panel-phy-timing =
    [1C 19 02 03 01 02 04 a0
    1C 19 02 03 01 02 04 a0
    1C 19 02 03 01 02 04 a0
    1C 19 02 03 01 02 04 a0
    1C 07 02 03 01 02 04 a0];

    qcom、display-topology =<1 0 1>;
    qcom、default-topology-index =<0>;
    };
    };
    };

    • 请在 ti.com 上查看数据包结构和

    我们应该怎么做呢?

    • 请确保 DSI 源发送的时序是正确的时序

    我们相信这是正确的计时、因为它接近 QCOM 提供的宏电子表格文件中所述的计时

    此外、您能否提供941AS 的寄存器转储?

    请查看下面的寄存器转储:

    pi@raspberrypi:~$ i2cdump -y 1 0x0c
    未指定大小(使用字节数据访问)
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 0123456789abcdef
    00:XX 00 06 da 00 58 00 00 01 25 00 67 30 00 X??.. X..?%..
    10:00 00 00 00 8b 00 00 FE de 7f 7f 01 00 00 01 00 ...????? ...?
    20: 00 00 00 00 00 00 00 01 20 a0 00 A5 5a ..%... ? ?...?Z
    30:00 09 00 05 0c 00 00 00 00 00 00 00 00 81 02 ???
    40:04 3b 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8c??.......... ?
    50:16 00 00 00 02 00 02 00 00 D9 00 07 06 44 1D????????D?
    60:22 02 00 10 00 0d 1D 00 00 00 00 00 00 00 20 00 "……………………… 。
    70:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 ........... ?.
    80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
    90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
    A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
    B0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
    C0:@ 00 00 82 00 38 00 21 00 40 00 00 00 02 ff 00……………………………………………………………………………………………………………………
    D0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
    E0:00 00 82 00 28 08 21 00 00 00 00 00 00 02 00 00……(?!…… ?...
    F0:5F 55 42 39 34 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 _UB941 ..........

    则这些间接寄存器是:

    DPHY_TINIT_TIMING reg = 0x0
    DPHY_TERM_TIMING = 0x0
    DPHY_CLK_SETTLE = 0x1d
    DPHY_HS_SETTLE = 0x14
    DPHY_SKIP_TIMING = 0x3a
    DPHY_LP_POLARITY = 0x0
    DPHY_BYPASS = 0x0
    HSRX_TO_CNT = 0x0
    DPHY_STATUS = 0x77
    DPHY_DLANE0_ERR = 0x14
    DPHY_DLANE1_ERR = 0x10
    DPHY_DLANE2_ERR = 0x10
    DPHY_DLANE3_ERR = 0x0
    DPHY_ERR_CLK_LANE = 0x0
    DPHY_SYNC_STS = 0x7
    DSI_CONFIG0 = 0x6F
    DSI_CONFIG1 = 0x0
    DSI_ERR_CFG0 = 0xff
    DSI_ERR_CFG1 = 0x7f
    DSI_STATUS = 0x1
    DSI_ERRCNT = 0x8
    DSI_VC_DTYPE = 0x0
    DSI_ERR_RPT0 = 0x0
    DSI_ERR_Rpt1 = 0x0
    DSI_ERR_Rpt2 = 0x0
    DPHY_ERR_CLK_LANE = 0x0
    DSI_HSW_CFGLO = 0x24
    DSI_VSW_CFGHI = 0x0
    DSI_VSW_CFGLO = 0x1d
    DSI_SYNCDLY_CFGHI = 0x0
    DSI_SYNCDLY_CFGLO = 0x20
    DSI_EN_HSRX = 0x0
    DSI_EN_LPRX = 0x0
    DSI_EN_RXTERM = 0x0
    DSI_PCLK_DIVM = 0x2
    DSI_PCLK_DIVN = 0x3

    对任何无知道歉。 这是我第一次在 DSI-Mipi 工作。 非常感谢您提供的任何帮助!

    再次感谢您付出的时间和努力!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ben

    只是为了添加到我之前的回复中、

    我刚刚查看了该指南、我相信我们确实实现了 lp11转换、如以下示波器抓取中所示:

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    不用担心,感谢所有的信息。 您是否正在使用4个 DSI 通道? 如果是、我认为 TSKIP 计数编程错误:

    PCLK = 29MHz

    fDSI = PCLK*12/4

    fDSI = 29MHz * 3 = 87MHz

    TSKIP_CNT =圆形(65*。087GHz - 5)= 1

    因此、DSI 间接寄存器0x5"DPHY_SKIP_TIMing"应为0x5 = 0x2。 目前、它被编程为0x3a。

    请告诉我、这是否可以解决您的问题、如果不能解决、我们将不得不更仔细地研究 DSI 数据包。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ben

    谢谢! 在您的帮助下、我们的显示器能够提供输出。 但是、图像的光边框不在中心位置、但可以在以后进行调整。

    我所做的事情:

    我还必须在启动时添加一个数字 RESET1 (0x02)、然后才能更改 DSI 间接/直接寄存器!

    正如建议的那样、必须将 DPHY_SKIP_TIMING 设置为0x02 (我之前说过、事实证明它是必需的)从源设置 DSI 时钟是不够的
    此后、DPHY_LANE_ERROR (我检测到通道1 2 3的 mipi 通道同步问题)问题已消失;通过读取间接寄存器进行了验证。
    您已经知道这一点、但为了解决垂直滚动问题、我必须创建一个函数来写入间接寄存器;原始函数仅设置一次端口0、但必须为每个寄存器设置该值。

    现在 i2c 转储如下所示:

    pi@raspberrypi:~$ i2cdump -y 1 0x0c
    未指定大小(使用字节数据访问)
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 0123456789abcdef
    00:XX 00 06 da 00 58 00 01 3D 3a 67 30 00 X??..?=:g0..
    10:00 00 00 00 8b 00 00 FE de 7f 7f 01 00 00 01 00 ...????? ...?
    20: 00 00 00 00 00 00 01 20 B8 00 00 A5 5a ..%... ? ?...?Z
    30:00 09 00 05 0c 00 00 00 00 00 00 00 00 81 02 ???
    40:04 3b 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8c??.......... ?
    50:16 00 00 00 02 00 02 00 00 D9 00 07 06 44 1D????????D?
    60:22 02 00 10 00 0d 1D 00 00 00 00 00 00 00 20 00 "……………………… 。
    70:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 ........... ?.
    80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
    90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
    A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
    B0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
    C0:00 00 82 00 38 00 21 44 40 00 00 00 02 ff 00 ..?.8.!D@……
    D0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
    E0:00 00 82 00 28 08 21 00 00 00 00 00 00 02 00 00……(?!…… ?...
    F0:5F 55 42 39 34 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 _UB941 ..........

    和寄存器受到监控:

    BCC 状态= 0x0
    生成 STS 状态= 0x7
    DSI 像素频率= 29
    DPHY_TINIT_TIMING reg = 0x0
    DPHY_TERM_TIMING = 0x0
    DPHY_CLK_SETTLE = 0x1d
    DPHY_HS_SETTLE = 0x14
    DPHY_SKIP_TIMING = 0x2
    DPHY_LP_POLARITY = 0x0
    DPHY_BYPASS = 0x0
    HSRX_TO_CNT = 0x0
    DPHY_STATUS = 0x1F
    DPHY_DLANE0_ERR = 0x0
    DPHY_DLANE1_ERR = 0x0
    DPHY_DLANE2_ERR = 0x0
    DPHY_DLANE3_ERR = 0x0
    DPHY_ERR_CLK_LANE = 0x0
    DPHY_SYNC_STS = 0x0
    DSI_CONFIG0 = 0x6F
    DSI_CONFIG1 = 0x0
    DSI_ERR_CFG0 = 0xff
    DSI_ERR_CFG1 = 0x7f
    DSI_STATUS = 0x0
    DSI_ERRCNT = 0x0
    DSI_VC_DTYPE = 0x3E
    DSI_ERR_RPT0 = 0x0
    DSI_ERR_Rpt1 = 0x0
    DSI_ERR_Rpt2 = 0x0
    DPHY_ERR_CLK_LANE = 0x0
    DSI_HSW_CFGLO = 0x24
    DSI_VSW_CFGHI = 0x0
    DSI_VSW_CFGLO = 0x1d
    DSI_SYNCDLY_CFGHI = 0x0
    DSI_SYNCDLY_CFGLO = 0x20
    DSI_EN_HSRX = 0x0
    DSI_EN_LPRX = 0x0
    DSI_EN_RXTERM = 0x0
    DSI_PCLK_DIVM = 0x2
    DSI_PCLK_DIVN = 0x3
    中断状态= 21
    中断状态= 21
    I2C 设置从器件地址0x2C
    I2C 设置从器件地址0x34
    I2C 设置从器件地址0x0C

    您是否发现其他需要修改的寄存器?

    再次感谢你的时间和努力先生!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    很抱歉、E2E 论坛在上周结束时正在维护中。 由于 DSI 错误消失了、并且可以显示图像、因此似乎没有问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ben

    好的、感谢您的帮助!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、

    如有任何其他问题、请随时与我们联系。 我现在将关闭该主题。

    此致、