主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430G2ET
您好!
借助 PCA9548A、MCU 希望使用相同的 I2C ID 控制4个传感器。
=>如何评估 I2C 的时间容差是否足够?
PS。 附加是 MCU 和传感器时间指数。
此致
JAX
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
借助 PCA9548A、MCU 希望使用相同的 I2C ID 控制4个传感器。
=>如何评估 I2C 的时间容差是否足够?
PS。 附加是 MCU 和传感器时间指数。
此致
JAX
条件-------------------------------------------------------
MCU (Update)=> MSP-EXP430G2ET 演示套件
传感器(标准模式)
=>数据保持时间_max = 3450ns
=>数据设置 time_min = 250ns
=> Trise_Max = 300ns
=> tfall_Max = 1000ns
高克莱门斯
目标:检查 MCU、I2C 开关、传感器可以遵循 I2C 规范(由 Tyler 提供)
2.根据规格要求
a.在哪里描述 MSP430G2x53以遵循 I2C 兼容性?
=>在 USCI (I2C 模式)中只能找到 I2C 时间索引(上图20)。
b.在哪里 描述 PCA9548A 未更改时序?
=>我只能找到 I2C 时间指数、如 chp6.6
=>是否有开关延迟?
C.重新检查传感器噪声和纹波、以检查以下索引
传感器(标准模式)
=>数据保持时间_max = 3450ns
=>数据设置 time_min = 250ns
=> trise_Max = 1000ns
=> tfall_Max = 300ns
Jax、您好!
a.在哪里描述 MSP430G2x53以遵循 I2C 兼容性?
=>在 USCI (I2C 模式)中只能找到 I2C 时间索引(上图20)。
[/报价]
数据表中的这些时序规格在高达400kHz 的频率下与 I2C 兼容。 这对我来说很好。 上升时间由外部上拉电阻和开漏驱动器的强度决定。
[/quote][/quote]b.在哪里 描述 PCA9548A 未更改时序?
=>我只能找到 I2C 时间指数、如 chp6.6
=>是否有开关延迟?
[/报价]数据表的第7页显示了该器件为了符合 I2C 而遵守的 I2C 标准。
当您讨论开关延迟时、您是否在讨论在成功的 ACK 后开关改变状态所需的时间? 我不相信我们会在数据表中说明这一点。
如果您讨论的是从开关输入到开关输出的传播延迟、数据表中定义了该延迟。
[/quote]C.重新检查传感器噪声和纹波、以检查以下索引
传感器(标准模式)
=>数据保持时间_max = 3450ns
=>数据设置 time_min = 250ns
=> trise_Max = 1000ns
=> tfall_Max = 300ns
[/报价]传感器看起来 I2C 与此处提供的时序规格兼容。 我将这些值与标准 I2C 模式进行了比较、最大和最小时序在规格范围内。
此致、
泰勒