This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:USB 集线器的推荐组件+电力输送

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1261942/tusb8042a-components-recommended-for-usb-hub-power-delivery

器件型号:TUSB8042A
主题中讨论的其他器件:TPS65988

团队成员

我想开发 USB3.2第1代集线器+电力输送。 您可以推荐最适合我的 TI 解决方案(组件)吗?  

我认为 TUSB8042A + TPS65988适合我。 "你 以为我会那么单纯吗?

我们将开发的要求(笔记本电脑1个 UFP、4个 DFP)

1. 1x USB 3.2第1代 Type-C UFP + PD (该端口用于笔记本电脑、我想为具有100W 电力输送功能的笔记本电脑充电

2. 1x USB  3.2第1代 Type-C、DFP + PD   

3. 1x USB 3.2第1代 Type-C、DFP

4. 1x USB 3.2第1代  A 型、DFP

5. 1x USB 2.0 Type-A、DFP

提前感谢。

此致  

Chulwoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chulwoo:

       第一种是 PD 控制器、  

       对于2-5,只需要 CC 控制器,如 TUSb32x。

    最佳

    布赖恩