This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:通道状态保持在复位状态

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1260648/ds160pt801-channel-status-stay-in-reset

器件型号:DS160PT801

您好、先生/女士:

我们在自己的设计中遇到了一些问题、PCIe 卡是双芯片设计。

 使用 TI Sigcon GUI 时、我们可以检测 DS160PT801并正常检测读/写 EEPROM。

当我们在 PCBA 上查看器件状态时、通道状态保持为"reset"、但当我们将其替换为 TI EVM 状态时、通道状态 变为"Wait SIGDET"。   

我们已经检查了我们 PCBA 上的电压电平、时钟源和复位信号都是正确的、 我们还 向所有硬件搭接引脚演示了与 TI EVM 相同的方式、但问题仍然发生了。

您对这个问题有任何想法吗? 是否有任何电源序列或复位时序要求?

如果您对此问题有任何想法、敬请告知。

下图是我们的 PCBA 和 TI EVM 的屏幕截图。

我们的 PCBA

TI EVM 状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生/女士:

    我们的 PCBA 是适用于 PCIe 第4代 x16设计的双芯片模式。

    您能否提供一个启用 REF_CLK_OUT 且默认链接速度为 Gen 4 的 FW 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn、

    我将深入了解这一点。 由于有关此部件的完整信息受访问控制、因此我们可能需要通过私人消息进行通信。 我已向您发送一个朋友请求以解锁该功能。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan

    感谢您的答复。

    我已经向您发送了私密消息。