This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT100:LVDS 电平转换器

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1260036/sn65lvdt100-lvds-level-shifter

器件型号:SN65LVDT100

大家好、

我的客户正在寻找 LVDS 电平转换器。 要求如下。

输入

・μ V LVDS

・μ V Vcm:0.55V

・Vp-p:450mV

输出

・μ V LVDS

・μ V Vcm:0.9V

・Vp-p:300mV

此器件可满足以上要求?

谢谢。

太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件(与几乎任何其他 LVDS 发送器类似)输出大约1.2V 的共模电压。

    但通常、LVDS 电平转换不是必需的;LVDS 接收器接受宽范围的共模电压以及任何超过100mV 的峰峰值电压。

    我想您可以简单地将此输入连接到该输出。 这些要求究竟来自哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    接收器不能支持0.9V Vcm。 这就是他们需要电压转换器或协议转换器的原因。 我们是否有任何替代解决方案?


    谢谢。

    太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    寿三

    请参阅该应用手册、 https://www.ti.com/lit/an/slaa840/slaa840.pdf。您可以使用交流耦合来解决共模电压差异。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    由于存在限制、上述产品不能使用交流耦合。 就是这样。 谢谢。


    谢谢。

    太棒了  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    寿三

    下面显示了 LVDS 缓冲器输出共模电压。

    如果它们仅支持0.9V、则我建议使用交流耦合电容器。

    谢谢

    大卫