This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8575:扩展器提供的电流不足(~100 uA)。

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9555, TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1259852/pcf8575-current-supplied-from-the-expander-is-not-enough-100-ua

器件型号:PCF8575
主题中讨论的其他器件:TCA9535、TCA9555

数据表似乎显示 IO 扩展器仅能够在写入脉冲期间提供足够的电流。 否则、扩展器提供的电流不足(~100 uA)。 乍一看、我认为每个输出端口都提供了围绕25 mA 的功能。

 

I 将 LED (15 -20 mA 正向电流、绿色和红色、以及2V 和2.1V Vf)连接到 IO、有望获得足够的亮度。 不过、这是不起作用的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aleksandr:

    Unknown 说:
    数据表似乎显示 IO 扩展器只能在写脉冲期间提供足够的电流。

    写入脉冲在 I2C 总线上。 如果您省去了仅在写入脉冲期间提供足够电流的情况、我不明白这会对 IO 扩展器的输出产生什么影响?  

    否则,扩展器提供的电流不足(~100 uA)。

    正确、有一个强度为100uA 的内置内部上拉电流源。 如果您使用的是 LED、可能需要额外的上拉连接。 数据表中的典型应用显示了一个示例。  

    请注意、P 端口输出负责将输出节点设置为 GND、方法是通过其推挽驱动器电路将其拉至 GND。 在这种情况下、根据上拉电阻器的值、GPO 可能会经历或多或少的电流消耗。 需要仔细计算该2k Ω 上拉电阻、以避免应力掉 GPO 的输出引脚、从而使其消耗的电流大于绝对最大条件(50mA)。  

    您是否有原理图来显示如何连接 LED?  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您似乎正在尝试从阳极驱动 LED。 反转信号并将其从阴极驱动、如典型应用中所示。

    或者、使用可将其引脚配置为完整输出的 I/O 扩展器、例如 TCA9535。

    请注意、对于任何器件、您都不得超过通过 VCC 或 GND 的持续电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在查看的是方框图、不清楚为什么这里要有100mA 电流源?

    正如我正确理解的那样、写入脉冲(一个时钟脉冲)会影响输出。

    这是一个电池供电设备、我驱动这些双色 LED 的阳极。 TCA9535看起来是一个不错的选择。 但是、对于该替代方案、未使用的 I/O 引脚应该是输出、以避免其上出现上拉和下拉、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个拼写错误、电流源实际上是100 µA。

    是的、TCA9535的未使用引脚应配置为输出。 或者使用具有集成上拉电阻器的 TCA9555。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aleksandr:

    正如 Clemens 提到的、100mA 是一个拼写错误。 该上拉电流应为100uA。  

    我正确理解这一点后,写入脉冲(一个时钟脉冲)会影响输出。

    输出的状态在器件的 ACK 成功时发生变化。  

    这将是一个电池供电的设备,我将驱动这些双色 LED 的阳极。 TCA9535看起来是一个不错的选择。 但是、对于该替代方案、未使用的 I/O 引脚应该是输出、以避免上拉和下拉、对吧?

    可以。 我们建议将未使用的输出保持悬空、如果将其保留为输入、则通过电阻器将其偏置到 GND 或 VCC。  

    所有引脚的原理图看起来都很好!  

    此致、

    泰勒