This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62932电感器值计算

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1261163/tps62932-inductor-value-calculation

在为上述部件号设计直流/直流转换器时,我按照数据表中给出的相同步骤计算电感值,但它给出了不同的值作为计算和 webench 电路,考虑了所有参数。 输入范围20至30V,输出3.3V 0.5A,开关频率1.2 MHz。 webench 显示3.3 uH。 来计算它是否超过9uH。

请解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Basava,

    感谢与我们取得联系!

    请使用2A Imax 计算 L、这是我们建议的并在 webench 仿真中使用的值。