This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539:TCA9539RTWR

Guru**** 2931030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1260679/tca9539-tca9539rtwr

器件型号:TCA9539

e2e.ti.com/.../MARS-Controller-Front-Panel.zip

您好!

   我需要对要用于控制字母数字显示的 LED 段的 I/O 扩展器器件进行设计验证。 随函附上示意图。 I2C 总线通过另一个接口板上的4.7K 电阻上拉。 请验证此器件的原理图和布局。

此致

Ritesh Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ritesh、您好!

    原理图看起来没有问题。  

    • 去耦电容器存在
    • 原理图引脚排列与数据表匹配
    • SDA/SCL 网匹配原理图和信号网
    • I2C 器件地址显示唯一
    • 无浮点输入

    布局似乎还有改进的空间。  

    • 理想情况下、希望将 ESD 二极管放置在更靠近连接器的位置、这样就好像您仍然可以使所有器件距离当前的器件
    • SDA/SCL 网似乎平行运行得有点近、然后在某些区域中相互重叠(顶部和底部布线重叠)
      • 这可能会在信号路径上引起
      • 很多奇怪的角度进入过孔和测试焊盘、通常是由于潜在的反射而不好的做法
    • IO 扩展器引脚的 GND 必须经过窄路径才能到达公共 GND 连接器
      • 更多的电感/阻抗、更不用说在将 GPO 驱动为低电平时将要驱动的大电流了
        • 这会增加 GND 偏移、而您目前已经使电路引入更多电感的过孔  
      • 如果这是我的设计、我会将顶部平面分割成一些5V 网络区域、并使顶部平面的其余部分作为 GND 大量连接到通路
    • D1 NETD1_1具有超长布线、皮肤很薄、远离连接器
      • 如果您希望大电流通过此 LED、则可能希望增加宽度、类似情况的任何其他 LED 也是如此
    • C17焊盘2有一条线迹、该线迹会改变
    • 您可能需要考虑使用较小的去耦电容器(0402)并尝试将电容器结至更靠近 IC 的位置  
      • 虽然这个不是很大的问题、
    • IRSB LED 您都具有通过过孔(电感器)连接到底部实际 GND 平面的 GND 引脚
      • 如果您要在没有顶部平面 GND 的情况下执行此操作、我建议在焊盘附近增加一个过孔、这样您至少可以将电感减半。  

    -鲍比