This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:无法锁定 CDR

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1261124/ds125df1610-cdr-cannot-be-locked

器件型号:DS125DF1610

大家好、

CDR 无法锁定、原因可能是什么? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    下面是一些可能的情况:

    • 信号数据速率与重定时器不兼容
    • 正在使用无效的信号子速率
    • 使用了有效信号子速率(DIV2/4/8)、但器件 DS125DF1610寄存器配置未设置为正确的子速率
    • 信号没有足够高的位转换密度使 CDR 锁定(通道寄存器0x0C[3])
    • 信号不符合 PPM 检查标准(通道寄存器0x2F[2])
    • 接收器端的插入损耗超过重定时器的最大 EQ

    要缩小可能的原因范围、请分享有关应用的更多信息(数据速率、插入损耗、寄存器转储...)

    谢谢!

    埃文