This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100KR401:适用于10G/1000-Base-X 应用的中继器

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR111, DS100KR401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1261053/ds100kr401-repeater-fro-10g-1000-base-x-application

器件型号:DS100KR401
主题中讨论的其他器件:DS100BR111

您好!

我需要添加一个同时支持10G 以太网和1000-Base-X 接口的转接驱动器。 请澄清以下器件是否可用于我的应用。

1.DS100KR401SQE/NOPB - 4通道

DS100BR111SQE/NOPB - 1通道

如果没有、请分享兼容的器件。

提前感谢、

德瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    这两种器件预计都能与10GbE 和1000-Base-X 配合使用。 由于这两个器件都是线性的、因此它们还支持链路训练。

    请确保任一中继器接收器侧的插入损耗大于每个数据表中注明的最小 EQ:

    DS100BR111 - 5GHz 时为2.5dB (表3)

    DS100KR401 - 5GHz 时为5.3dB (表2)

    谢谢!

    埃文