This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:关于输出到4K60P 24bpp 器件

Guru**** 2528180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1261222/sn65dsi86-about-output-to-4k60p-24bpp-device

器件型号:SN65DSI86

我知道、由于 MIPI 输入限制、它最多只能支持4K60P 18bpp。

所以、通过用零填充每种颜色的较低2位、以4K60p 18bpp 输入并以4K60p 24bpp 输出到面板是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不可以、在60Hz 24bpp 下、DSI86无法支持3840 x 2160、因为所需的 DSI 带宽(每通道~1.8Gbps)大于 DSI86可支持的带宽。 DSI86可以在60Hz 18bpp 下支持3840 x 2160、但为了支持此分辨率、DSI 源必须使用 DSI 数据类型0x1E (18位 RGB-666紧凑格式)。

    最好的,Allison