请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DSI86 我知道、由于 MIPI 输入限制、它最多只能支持4K60P 18bpp。
所以、通过用零填充每种颜色的较低2位、以4K60p 18bpp 输入并以4K60p 24bpp 输出到面板是否可行?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我知道、由于 MIPI 输入限制、它最多只能支持4K60P 18bpp。
所以、通过用零填充每种颜色的较低2位、以4K60p 18bpp 输入并以4K60p 24bpp 输出到面板是否可行?
您好!
不可以、在60Hz 24bpp 下、DSI86无法支持3840 x 2160、因为所需的 DSI 带宽(每通道~1.8Gbps)大于 DSI86可支持的带宽。 DSI86可以在60Hz 18bpp 下支持3840 x 2160、但为了支持此分辨率、DSI 源必须使用 DSI 数据类型0x1E (18位 RGB-666紧凑格式)。
最好的,Allison