This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:上电序列

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1261532/tusb4020bi-power-up-sequence

器件型号:TUSB4020BI

团队好,

1、请帮助复查 VDD33是否可以与 VDD11一起上升、还是 VDD11需要比 VDD33至少早10u?

2.对于只使用一个电容器将 GRST 连接到地是否有建议的最小值?

此致,
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:

    Unknown 说:
    1、请帮助用户复查 VDD33是否可以与 VDD11一起上升、或者 VDD11需要至少比 VDD33早10u?

    这取决于 GRSTz 的设置方式。 如果 GRSTz 通过电容器接地、则 VDD11需要在 VDD33之前至少保持稳定10us。

    Unknown 说:
    2. 使用一个电容器将 GRST 连接到接地是否有建议的最小值?

    对于建议值或典型应用、有一个1uF 电容器用于将引脚接地。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安