This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:当 VDDIO 为3.3V 时、器件在 RGMII 到 MDI 模式下运行

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1261531/dp83869hm-operation-of-the-device-in-rgmii-to-mdi-mode-with-vddio-of-3-3v

器件型号:DP83869HM

您好

我们想知道器件是否可以在 IO 电压为3.3V 的 RGMII 转 MDI 模式下运行。 RGMII 是否会在3.3V 下工作?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhil:

    是的、可以在 RGMII 模式下以3.3V 的电压运行。

    此致、

    阿尔瓦罗