This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:TCAN4450

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1261292/tcan4550-q1-tcan4450

器件型号:TCAN4550-Q1

您好、TI 团队、

我们将使用 CC2340R 作为 MCU、并使用 TCAN4450 (TI) IC 进行 CAN 通信。 在 CAN 数据表中、显示了 CAN 时钟的时钟输出引脚。  

1.我们采用外部48MHz 晶体进行无线电广播、CC2340 MCU 中也有48MHz 内部晶体。 我们如何将 MCU 的内部48MHz 晶体振荡器用于通过 clk-out 引脚进行 CAN 时钟(如数据表中所示)?

2.我们可以在 MCU 中将任何 GPIO 作为时钟输出(20MHz/40MHz)吗?

3、其它的可能性是什么?  

4.我们在设计中使用降压转换器(输入-电池、输出3.3V)。 在这种情况下、我们不通过 INH 引脚(CAN IC)启用稳压器、而是可以保持开路。

5.我们将为 Vsup、wake、Vin 提供3.3V 电压。  

谢谢

M·特里巴迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munesh:

    1和2。 这是支持 TCAN4550-Q1的"接口论坛"。  如果您询问如何配置 CC2340R、则需要创建一个有关 CC2340R 器件型号而不是 TCAN4550-Q1的帖子、因为我在该论坛中是 TCAN4550-Q1提供的专业知识。  

    不过、尽管如此、48Mhz 不是建议用于 CAN 应用的常用频率、并且可能允许也可能不允许针对您所需的标称和数据比特率进行 CAN 时序配置。  此外、为了确保稳定的 CAN 通信、需要满足 CAN 标准中的许多时钟容差公式。  很多时候、从 MCU 衍生的时钟不具备更高数据速率所需的容差、因此也需要使用 MCU 输出时钟对其进行评估。

    您的标称和数据时序要求是什么、CAN 总线看起来是什么样的、长度、节点数、是线性的还是包含大量残桩等?

    TCAN4550-Q1通常与石英晶体或者在20MHz 或40MHz 下工作的晶体振荡器搭配使用。  

    石英晶体将与 TCAN4550-Q1的皮尔斯振荡器跨阻放大器一同使用、后者为 OSC1引脚提供电流、并且 OSC2监控输入时钟。  

    晶体振荡器通常将创建一个在 GND 和 VIO 之间摆动的单端时钟、其中 OSC1引脚成为时钟输入、OSC2引脚应连接到 GND。

    请参阅 TCAN455x 时钟优化和设计指南 应用手册中的更多信息。

    4.如果不使用 INH、则可以将其保持断开状态。

    5. TCAN4550-Q1在 VSUP 上的最小工作电源电压为5.5V、这是因为 CAN 使用了内部5V LDO。  如果 VSUP 降至5V 以下、器件将进入欠压保护模式。

      

    您将无法在 VSUP = 3.3V 时操作该器件。  您可以为 VIO 使用3.3V 电压、以设置数字 IO 信号电平、从而与 MCU 进行正确通信。

    此致、

    乔纳森