This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSER953:关于 FC 数据速率、CSI 带宽

Guru**** 2867040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1261020/tser953-about-fc-data-rate-csi-bandwidth

器件型号:TSER953

高素质支持团队

我想确认 FC 数据速率和 CSI 带宽。

从表7-7时钟模式来看、当内部时钟在 CSI-2异步模式下为24.2 MHz 时、以下内容正确。
FC 数据速率:24.2×80=1.936Gbps
CSI 带宽:24.2×64=1.548Gbps

7.4.1.3非同步内部模式在24.2MHz 处的状态如下。
这些值是否正确?
FC 数据速率:3.872Gbps
CSI 带宽:3.1Gpbs

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takahro-San:

    您计算的数字对于半速率模式是正确的。 第7.4.1.3节中的数字适用于全速率模式、等于半速率数字 x2。