This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2S300:设计

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300, TPD2S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1252274/tpd2s300-design

器件型号:TPD2S300
主题中讨论的其他器件:TPD6S300

大家好、

在 NB 设计中,我们应该将 VM 和 VPWR 都连接到电池,而不是 PD LDO,

由于我们需要在插入该器件以准备提供保护之前将其处于激活状态、对吧?

您推荐哪种 PD LDO 或 BATTERY?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    我建议连接到 PD LDO、因为在电池电量耗尽的情况下、输入电源需要来自电缆、CC 保护通过连接处的3.3V PD LDO 直接启用。

    此致!
    高塔姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    如果 VBUS 短接至 SBU 但 PD LDO 还没有上升、该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    很抱歉响应延迟。 您可以找到将 SBU 短接至 VBUS 的器件 TPD6S300。

    https://www.ti.com/product/TPD6S300

    请告诉我、这是否可以解决您的问题。

    此致、
    高塔姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautam:

    返回 至 TPD2S300、

    数据表建议将 VM 连接到电池、

    但我想知道 、如果我们在电池电量耗尽的情况下插入 Type C、

    是否担心 VPWR (PD_LDO)已经是3.3V,但 VM (电池电压)仍未唤醒?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    如果应用需要低电阻 Vconn 支持(~1W)、建议将 VM 连接到电池。 有关说明、请参阅 TPD2S300数据表中的第8.2.2.2.5节。

    如果不需要低电阻 Vconn 支持、则 可以像 VPWR 一样将 VM 从 PD 连接到 LDO_3V3。

    重要的一点是、VPWR 连接到 LDO_3V3、以便在电池电量耗尽模式下连接电缆时、TPD2S300与 PD 同时导通。

    如果这能回答您的问题、请告诉我。

    此致、
    高塔姆