This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:DS90UB953 DVP 模式:没有同步 CLKIN 可用

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: AM68A, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1261894/ds90ub953-q1-ds90ub953-dvp-mode-no-synchronized-clkin-available

器件型号:DS90UB953-Q1
主题中讨论的其他器件:AM68ACDCE6214

我们喜欢在 DVP 模式切换器中将 DS90UB953与 DS90UB914A 解串器结合使用。 遗憾的是、我们的 AM68A CSI 接口既没有同步时钟输出、也没有基准时钟输入。

我们如何实现 DVP 模式必须使用的同步时钟? 我们是否必须使用 CDCE6214时钟发生器 IC 并推导同步时钟? 还是有更智能的解决方案?

第二个问题是关于频率的计算以及吞吐量。 这些值是否正确?

在解串器侧(914A)、我们希望实现65 MHz PCLK。 当"RX PCLK/CLKIN = 1.5 in RAW12 HF "时、CLKIN (UB953)应为43.3 MHz (65/1.5)?

所需的总(CSI-2)吞吐量为65MHz * 12位= 780Mbps?

此致!

马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    如果处理器无法生成同步时钟、有一种解决方案是从处理器获取 CSI 时钟并使用单独的 IC 生成与953同步的 CLKIN。  

    SNLA270 提供了此模式的时钟设置示例表。  

    [报价 userid="573300" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1261894/ds90ub953-q1-ds90ub953-dvp-mode-no-synchronized-clkin-available 第二个问题是关于频率的计算和吞吐量。 这些值是否正确?

    是的、这些值是正确的。  

    此致、

    信迪