This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:请为 USB3.2gen2x1的器件之间的相应电路值提供指导。

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A, TMUXHS4212, TPD4E02B04, TUSB1002, TUSB1142, HD3SS3212, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1251672/tmuxhs4212-please-provide-guidance-on-the-appropriate-circuit-values-between-devices-for-usb3-2gen2x1

器件型号:TMUXHS4212
主题中讨论的其他器件:TUSB1002ATUSB1002TPD4E02B04TUSB1142、HD3SS3212HD3SS3220

我们将使用 TUSB1002A 和 TMUXHS4212I 进行 USB3.2 gen2x1 (10Gbps)放置、并寻找有关每个器件之间交流耦合电容器和下拉电阻的适当值的注释。

*我们正在考虑在 TUSB1002A 和 TMUXHS4212I 之间实施0.22uf 交流耦合、在 TXP/N 和 RXP/N 上实施100Kohm 下拉电阻、但这样可以吗?

TUSB1002A 输出(TX 22针,23针)----- 0.22uf—<100k Ω 下拉>--TMUXHS4212I_A0输入

TSUB1002A 输入(RX 19针,20针)--> 0.222uf--<100k Ω 下拉>--TMUXHS4212I_A1输出

*我们计划在 TMUXHS4212I 的 B0和 C0的 USB-C 连接器侧的 TxP/N 上安装0.22uF。

这是用于在实际机器上进行设备识别和通信的稳定组合吗? 此外、如果在组合 TUSB1002A 和 TMUXHS4212I 时有任何建议的设置、您能否告知我?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。  

    您能否提供您的原理图? 这将有助于澄清您提议的内容。

    此致!

    斯坦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是电路图的一部分、但我应如何附加该文件(PDF)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供原理图。 我已在下方查看并提供了反馈。

    TUSB1002A -参考 原理图检查清单

    1. VCC:每个 VCC 引脚上有一个4.7 µF 和一个0.1 µF 电容器、连接至 GND
    2. EN 连接到什么(不可见)? EN 应保持开路或连接到0.1uF 电容器至 GND
    3. TX2P/2N 需要0.1uF 交流耦合电容
    4. 无需下拉电阻器 R94、95,397,398
    5. TUSB1002A 连接到应用处理器、对吗?
      1. 请参考原理图检查清单(包括上述内容)以了解 RX 交流耦合电容
    6. 需要移除 C108/109/110/112

    TMUXHS4212 -参考 原理图检查清单

    1. 是否需要 TPD4E02B04 (ESD 保护)?
    2. 将 C263/4/5/6电容器值更改成了0.1uF
    3. 在 B1P/N 和 C1P/N 上添加330nf。

    如果您有任何问题、请告诉我!

    此致!

    斯坦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanton。

    [EN、SEL]
    *TUSB1002A_SEL : Type-C 连接器翻转由 PD 控制器检测,并由 FPGA 控制,其控制方式与 FPGA 的 EN 相同。

    *TMUXHS4212_EN:EN 由 FPGA 控制(USB3.2 IP)。

    TUSB1002A_TX2P/2N 通过0.1uF 的 ACcap 连接到 INTEL_FPGA DIFF-I/O (0.9V)。
    (电路图中未指明)

    [TUSB1002A]
    TUSB1002A_RX1P/1N 是否不是0.1uF?
    我认为检查清单中的选项有限。
    我认为无论是否存在直流偏置、0.1uf 都是合适的。
    (使用0.22uf 不会产生良好效果)

    [TUSB1002A、TMUXHS4212]
    是否仅对于"TUSB1002A、TMUXHS4212]的组合才需要移除 C108/109/110/112?

    我认为 TUSB1002A 在 TX1P/N 和 RX2P/N 上有1.8V 的直流偏置、但在使用 TMUXHS4212时是否真的没有必要具有 ACCAP?

    是否需要移除下拉电阻 R94、95,397和398、因为已移除 C108/109/110/112?


    [TUSB1002A、TMUXHS4212核对表和数据表]
    我查看了检查清单、但查看了每个器件的数据表、
    我认为交流耦合的安装有多种不同之处。
    前面所示的电路图是参考"TUSB1002和 HD3SS3220IRNHR"或"TUSB1002、HD3SS321]等组合的电路配置的结果、但这两种组合都在均衡器和转接驱动器之间安装了 ACCAP。 为什么?
    (数据表中有类似的说明)

    [TMUXHS4212]
    是否需要为 B1p、B1n、C1p、C1n 提供0.33uF、因为在移除[TUSB1002A、TMUXHS4212]的 C108/109/110/112时需要消除直流偏置?

    [ESD]
    TPD4E02B04 (ESD 保护)是必需的。 如果您有任何其他推荐的 ESD 器件、请告诉我。


    很抱歉向您提出了所有问题。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    [TUSB1002A]
    TUSB1002A_RX1P/1N 是否不是0.1uF? 0.1uF 的工作电容(USB 规范:75-265nF 适用于交流耦合电容)。

    [TUSB1002A、TMUXHS4212]
    是否仅对于"TUSB1002A、TMUXHS4212]的组合才需要移除 C108/109/110/112? 您是对的。 将 TUSB1002A 和 TMUXHS4212结合使用时、可以移除 C108/109/110/112、因为 C263/4/5/6以及在 B1P/N 和 C1P/N 上添加330nf 将为 TUSB1002A 和 TMUXHS4212提供交流耦合。 多路复用器输入端和输出端的交流耦合电容器以串联方式添加。 转接驱动器输入端和输出端的交流耦合电容器无法串联添加。

    是否需要移除下拉电阻 R94、95,397和398、因为已移除 C108/109/110/112? 无论您是使用 C108/109/110/112还是拆下它们、下拉电阻 R94、5397和398都是不必要的。


    [TUSB1002A、TMUXHS4212核对表和数据表]
    前面所示的电路图是参考"TUSB1002和 HD3SS3220IRNHR"或"TUSB1002、HD3SS321]等组合的电路配置的结果、但这两种组合都在均衡器和转接驱动器之间安装了 ACCAP。 为什么? 只要总值在 USB 规范(75-265nF)范围内、交流耦合电容器的放置就非常灵活。

    [TMUXHS4212]
    是否需要为 B1p、B1n、C1p、C1n 提供0.33uF、因为在移除[TUSB1002A、TMUXHS4212]的 C108/109/110/112时需要消除直流偏置? 您是对的。 我建议移除 C108/109/110/112并在 B1P/N 和 C1P/N 上添加330nf、因为这是一个比备用交流耦合更简单的设计。 如果选择在多路复用器的两侧放置交流电容器(替代)、则必须使用外部电阻器端接网络来恢复偏置电压(请参阅 TMUXHS4212数据表中的图9-1 (c))。

    [ESD]
    TPD4E02B04 (ESD 保护)是必需的。 如果您有任何其他推荐的 ESD 器件、请告诉我。 TPD4E02B04良好。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致!

    斯坦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从您的角度来看、是否有任何更新? 如果完成、请解决。

    此致!

    斯坦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stanton
    感谢您的关注。

    在使用您上次提供的推荐电路设置修改电路板元件后、我检查发现通信质量没有提高、错误数量略有增加。

    上述原因是移除了电阻器和替换了电容器、因此我们正在考虑修改电路板。

    (1)电路板版本、在所示电路的 USB 连接器和 MUX RXP/N 之间增加了0.22uf。

    (2)更换电路以安装重定时器。

    我很遗憾将此作为一个例外、但您能告诉我如何实施上面的(2)吗?
    -------- >
    我们将采用重定时器(二极管:PI2EQX22024)。 它将安装在 USB 连接器侧、然后通过多路复用器切换到连接器的前后端、最后连接到 FPGA (Intel-Cyclone10GX)。
    (将在器件之间安装交流耦合)
    <----

    ****在 TMUXHS4212和 FPGA 之间必须使用 TUSB1002A?


    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于修订考虑(1):

    需要在 TX 上进行交流耦合、但不需要在 RX 上进行交流耦合。

    关于修订考虑(2):

    是否考虑过使用转接驱动器+多路复用器? 例如、TUSB1042 (支持 USB 3.1)和 TUSB1142 (支持 USB 3.2)? 这将减少器件数量、增加便利性以及扩大信号覆盖范围。

    此致!

    斯坦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stanton
    感谢您的关注。

    关于我们是否考虑了"TUSB1042和 TUSB1142"。
    我们还没有考虑它。
    Intel EVB-kit 包含 USB3.1 10Gbps、并在评估该电路后、我们创建了一个参考电路板。 最初该电路使用的是"TUSB1002和 HD3SS3220"、但我们先创建了一个采用"TUSB1002A 和 HD3SS3212"的电路板。 由于难以获得器件、我们将 HD3SS3212改为 TMUXHS4212I 作为替代方案、目前正在使用它。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果需要信号调节、我会建议使用转接驱动器+多路复用器。 Type-C 与 PD 控制器一起是为转接驱动器+多路复用器实现而设计的。

    为了确定是否需要信号调节以及需要何种类型的信号调节、您能否告诉我前置通道和后置通道损耗是多少(从 CPU 到转接驱动器的损耗和从转接驱动器到连接器的损耗)?  

    此致!

    斯坦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

    此致!

    斯坦顿