This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK110:TLK110出现以下问题。 您是否知道问题的原因、或者我们可以采取哪些措施来解决问题?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1260044/tlk110-the-following-issue-has-occurred-with-tlk110-do-you-know-the-cause-of-the-problem-or-what-we-can-do-to-resolve-the-issue

器件型号:TLK110

TLK110出现以下问题。
您是否知道问题的原因、或者我们可以采取哪些措施来解决问题?

・当集线器和 JJ (LAN 继电器适配器)插入和卸下时、对面机器之间会收到异常帧。

・问题似乎是完全随机的:根据所使用的集线器和 JJ ,问题有时会发生在连接多个 LAN 连接器,但有时即使在300使用后也不会发生。 当 LAN 连接器插入缓慢时、似乎出现了问题。

・即使在接收到异常帧的同时、也会接收到正确的帧。

・异常帧由以下情况组成(我们在 LAN 驱动程序中监控了从 PHY 接收的数据):
这些帧都是0x55数据
帧的中间包含额外的0x55数据
4位输出的数字、例如
(错误) 00 04 1E 01 5F 59 08 06
  (正确) 0F 40 E0 11 F0 95 85 60

・发送没有问题。

・当 LAN 连接器断开并重新插入时,此问题通常会自行解决。

・当 PHY 复位而异常帧不断出现时、此问题会自行解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuuji:

    不建议在新设计中使用 TLK110、请参阅 https://www.ti.com/product/TLK110。 不再为 TLK110提供有效支持。 很抱歉。

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我一点
    是否有这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuuji:

    "对不起,我不小心给弄丢了。" 不幸的是,我不知道任何情况。

    我可以为您的调试过程推荐一些一般性技巧供您使用、但我们强烈建议您切换到新器件、以便获得更好的支持和更好的产品可用性:

    -检查寄存器是否有任何错误,并从那里工作。

    -仔细检查原理图和数据表(设计指南),以确保符合所有设计要求。

    -尝试近端和远端回送以缩小问题范围。  

    -尝试不同的电缆和电缆长度。

    此致、

    梅利萨