This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP1204:源阻抗 HDMI 2.1规格

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1262516/tdp1204-source-impedance-hdmi-2-1-specification

器件型号:TDP1204

TDP1204是否符合 HDMI 2.1测试 ID HF-9中规定的源阻抗。 表6-3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

     通过将 GBL_CTRL1寄存器(Offset = Dh)设置为正确的 TX 终端、可以根据 HDMI 自动调整源端接阻抗。

    数据表的8.2.13.2发送器阻抗控制部分说明了如何根据 HDMI 模式调整源端接阻抗。  

    请参阅数据表的6.5电气特性表。

    谢谢。

    扎赫