This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:计划使用 TMDS1204、现已准备好设计。 请查阅

Guru**** 2928830 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204, LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1259721/tmds1204-planned-to-use-tmds1204-and-design-is-ready-pls-review-an

器件型号:TMDS1204
主题中讨论的其他器件: LSF0204

您好、TI 团队、e2e.ti.com/.../TI-Review_5F00_Schematics.pdf

我在设计中使用 TMDS1204、LSF0204和 TUSB1204。 请查看所附的原理图并分享您的评论。 我有疑问、请参阅以下内容

TMDS:

在接收模式下、HPD_OUT 应连接到 HDMI 插座。 HPD_IN 可以保持断开。  在原理图中也是如此。 请查阅

LSF0204:

1.当端口 A 和端口 B 线路需要上拉时。 以下给出了示例:

  一.30. 端口 A (IN)和端口 B (OUT)

II。  端口 B (IN)和端口 A (OUT)

三、结论和建议  端口 A (双向)和端口 B (双向)

TUSB 集线器:

查看原理图并分享您的评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的原理图目前正在审核中、我们会尽快与您联系。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zach、您可以分享评论吗? 我们失去了对

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 LV_DDC_SCL、 LV_DDC_SDA 和 HPD_OUT 、请遵循 DDC 实现中的图9-10。  

    原理图的 USB 集线器部分仍在审阅中。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    请参阅我在下面第6页的点评。

    e2e.ti.com/.../TI-Review_5F00_Schematics_5F00_Reviewed.pdf

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我在 TUSB4020中删除了向上和向下端口中的串联分辨率。 希望这还不错 请确认

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    是的、应该没问题。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan。 谢谢。 我不使用电池充电、因此我正在执行这些引脚下拉。 请确认这是否正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:  

    是的、如果不用于电池充电、那么在 复位取消置位时应下拉 PWRCTL1/2。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安