This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243:MAX3243与 SN75C3243之间的差异是什么及#39?

Guru**** 2929700 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3243, SN75C3243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1262237/max3243-what-s-the-differences-between-max3243-and-sn75c3243

器件型号:MAX3243
主题中讨论的其他器件: SN75C3243

大家好、

MAX3243与 SN75C3243之间的区别是什么?  它们是否可以作为 P2P 替代方案?

它们具有相同的电源电流、但 SN75C3243似乎支持更高的数据速率、我是否知道原因?

谢谢!

雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、差异在于最大数据速率。 为了实现这一点、SN75C3243的驱动器具有更高的压摆率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayna:

    它们是相似的器件-超过数据速率(如 Clemens 所述、可通过更低的压摆率输出实现)另一个区别是 MAX3243) MAX 器件可提供商业级温度范围(0°C 至70°C)和工业级温度范围(-40°C 至85°C) 而 SN75C3243仅在商业级温度范围内提供。 因此、请务必确保系统与这两种可能的器件具有温度兼容性。  

    此致!

    帕克·道德森